This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63610-Q1:输入与输出之间的压降是多少?

Guru**** 1460770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291216/lm63610-q1-what-is-the-voltage-drop-between-input-to-outout

器件型号:LM63610-Q1

专家、您好!

  关于本主题、有两幅关于 f=140kHz 和 f=1.85Mhz 的图、但结果却 非常不同。

  下面是我的应用、请提供电压降和最小输入电压以保持输出

  F=2.1M、MODE=ATUO、输出5V 0.5A。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhiyuan:  

    该器件的压降特性可在数据表的第21页找到。 为了方便您、我添加了该图:

    谢谢!

    约书亚奥地利