This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:UCC28742

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290472/ucc28742-ucc28742

器件型号:UCC28742

UCC28742在执行浪涌测试时损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cui Zhang:

    感谢您查询 UCC28742

    布局与通过电浪涌测试的能力有很大关系。   变压器是否进行了屏蔽?   应用在大容量电压 和初级接地之间是否有薄膜电容器?    所有旁路电容器必须以非常短的走线尽可能靠近 IC 引脚、以便有效使用。  使控制器尽可能靠近 FET、并最大限度地减少功率回路。

    所有输入布线应尽可能远离 FB、CS、VS 和 DRV 引脚、这一点非常重要。  我怀疑瞬态能量会耦合到客户设计中的其中一个引脚。

    我还会查看在此测试期间哪些引脚被损坏、因为它可以让我知道浪涌能量会被捕获在何处。

     通常、浪涌信号有三种可能的路径:通过初级和次级接地之间的 Y1 EMI 电容器、通过从次级接地到初级接地的变压器、或通过从次级接地到初级大容量正电源轨的变压器。  PCB 设计必须将初级接地端的浪涌信号(即上述前两条路径的组合) 从 UCC28742上转移开。  实现这一点的理想方法是对各种接地路径使用"星型"接地连接: 小信号 IC 接地、大电流检测接地、输入桥式整流器接地、MOSFET 散热器、变压器 AUX 绕组接地和输入大容量电容器。  每条接地布线应分开、并仅连接在大容量输入电容器上、以形成星形连接。  此外、 为了提高对浪涌的抗扰度、应使接地迹线尽可能粗、因为故障信号振幅与 PCB 迹线的阻抗直接相关。

    此致、

    哈里什