This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:设置电源角色源

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290264/tps25750-set-power-role-source

器件型号:TPS25750

大家好、

我的客户有一个问题。

如果他们设置 TPS25750设置 DRP 和首选电源,当他们连接到 I Pad , TPS25750将是接收电流。

我的客户预期电源角色是供电方。 我认为 原因是,如果 iPad 的电池容量超过连接的设备的容量,iPad 会成为供电方。

哪种默认设置可以解决此问题? 我们是否需要在检测到连接的器件后发出"SWSr"命令?

2.我们只会在哪种情况下应用电源+首选的电源角色是受电方。

谢谢。

太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo-San:  

    在 GUI 调查问卷中选择首选电源时、应将 TPS25750配置为在用作灌电流器件时启动从拉电流的交换。 如果您有 PD 分析仪/监听器、则可以检查并查看 TPS25750和 iPad 之间的 CC 通信、了解其当前行为方式的原因。  

    1.可以使用'SWSr'(PD_PR_Swap 到供电方)或'SSrC'(PD 发送供电方能力)。 或者应该可以工作、您可以使用 PD 分析仪检查消息是否已通过。

    2.如果 TPS25750配置为仅供电方(假设您正在讨论下面圈出的配置)、这会将 PD 设置为在仅供电方模式下运行。 选择"Preferred Power Role is Sink"不会有任何影响。  

    谢谢。此致、
    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    TPS25750无法配置 "Initiate swap to source?" 在这种情况下、他们应该 在 PD 通信后发出'SWSr'(PD_PR_Swap 到供电方) ?

    谢谢。

    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo-San:  

    通过选择"Preferred Power Source"、只要当前电源角色为接收、TPS25750就会启动从电源切换。 如果您或客户拥有 PD 分析器/监听器、我建议检查 CC 通信、以查看是否出现以下情况:

    1.如果 TPS25750尝试成为供电方(发送 PR_Swap 消息)

    2.如果 iPad 拒绝电源角色交换尝试

    3.在发送 SWSr 或 SSRC 后、如果 iPad 接受并请求 TPS25750的源 PDO。

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林