大家好、
我的客户有一个问题。
如果他们设置 TPS25750设置 DRP 和首选电源,当他们连接到 I Pad , TPS25750将是接收电流。
我的客户预期电源角色是供电方。 我认为 原因是,如果 iPad 的电池容量超过连接的设备的容量,iPad 会成为供电方。
哪种默认设置可以解决此问题? 我们是否需要在检测到连接的器件后发出"SWSr"命令?
2.我们只会在哪种情况下应用电源+首选的电源角色是受电方。
谢谢。
太棒了
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户有一个问题。
如果他们设置 TPS25750设置 DRP 和首选电源,当他们连接到 I Pad , TPS25750将是接收电流。
我的客户预期电源角色是供电方。 我认为 原因是,如果 iPad 的电池容量超过连接的设备的容量,iPad 会成为供电方。
哪种默认设置可以解决此问题? 我们是否需要在检测到连接的器件后发出"SWSr"命令?
2.我们只会在哪种情况下应用电源+首选的电源角色是受电方。
谢谢。
太棒了
尊敬的 Shoo-San:
在 GUI 调查问卷中选择首选电源时、应将 TPS25750配置为在用作灌电流器件时启动从拉电流的交换。 如果您有 PD 分析仪/监听器、则可以检查并查看 TPS25750和 iPad 之间的 CC 通信、了解其当前行为方式的原因。
1.可以使用'SWSr'(PD_PR_Swap 到供电方)或'SSrC'(PD 发送供电方能力)。 或者应该可以工作、您可以使用 PD 分析仪检查消息是否已通过。
2.如果 TPS25750配置为仅供电方(假设您正在讨论下面圈出的配置)、这会将 PD 设置为在仅供电方模式下运行。 选择"Preferred Power Role is Sink"不会有任何影响。
谢谢。此致、
雷蒙德·林
尊敬的 Shoo-San:
通过选择"Preferred Power Source"、只要当前电源角色为接收、TPS25750就会启动从电源切换。 如果您或客户拥有 PD 分析器/监听器、我建议检查 CC 通信、以查看是否出现以下情况:
1.如果 TPS25750尝试成为供电方(发送 PR_Swap 消息)
2.如果 iPad 拒绝电源角色交换尝试
3.在发送 SWSr 或 SSRC 后、如果 iPad 接受并请求 TPS25750的源 PDO。
谢谢。此致、
雷蒙德·林