This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:同步电压和电流测量及转换时间

Guru**** 1862040 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291757/bq27z746-simultaneous-voltage-and-current-measurements-and-conversion-times

器件型号:BQ27Z746

需要对 BQ27Z746同步电压和电流测量特性以及最大测量速率进行一些澄清。

数据表的第6.5.5节规定了电压测量的转换时间为11.7ms、库仑计数器的转换时间为1000ms。
第7.3.2节提到了同时测量电压和电流。

同步转换如何处理电压和电流的不同转换时间-我猜、如果库仑计数器和电流测量使用相同的 Δ-Σ 调制器部分、但具有不同的数字滤波器部分呢?

如果同时测量期间电流的转换时间也为11.7ms、是否可以在正常工作模式(第7.4节)下以快于250ms 的速度从主机微控制器触发同时测量?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Micah、  

    该监测计具有两个单独的 ADC。 同时转换适用于 电压和电流的两个不同的转换时间、因为本质上、我们同步库仑计数之外的较小样本大小、以便与电压测量结果保持一致。  

    由于 ADC 时序是固定的、无法更改、因此无法以超过250ms 的时间从主机 MCU 触发同时测量。  

    此致、  

    Jonny.