This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:关于 LMG1020 TINA-TI 的仿真参考设计

Guru**** 2579195 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291546/lmg1020-simulation-about-lmg1020-tina-ti-reference-design

器件型号:LMG1020

您好、TI 专家

  我使用 LMG1020 TINA-TI 参考设计 进行仿真。 VG1是 STEP 信号。 结果如下图所示。 启动后、LMG1020 (VSW)的输出端出现脉冲、GaN FET 的漏极出现干扰。 问题是什么。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li

    这看起来可能是仿真误差。 我无法复制您的仿真问题、因为您提供的文件具有不同的值(即使将其更改为您图片中的值之后)、但您可以调试的一种方法是设置 VDD = 0V、然后查看问题是否仍然存在。 您还可能使 PWM 输入最初处于高电平、然后查看问题是否仍然存在。 如果这些建议无法解决问题、请向我发送您原理图的更新文件版本、以便我来了解一下。

    谢谢。
    鲁巴斯