This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2675:LM2675的控制环路参数

Guru**** 2384990 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2675
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290707/lm2675-control-loop-parameters-for-lm2675

器件型号:LM2675

你好

是否有人能够证明 LM2675数据表第10页的图表 GM1和 GM2的值、即控制环路跨导值、以便构建独立的环路控制模型?

在作为 TI 设计的 TPS 系列稳压器中、通常指定了该规格、但由于 LM2675似乎是较旧的器件 Nat 半导体器件、因此缺少此信息。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    感谢您的提问。 我们将进行研究、我很快会向您提供这些信息。  

    感谢您的耐心、

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joshua

    感谢您的答复。 我期待收到您的回复。 杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    这是一个旧部件、要找到有关它的信息证明有点困难。 我会继续查看、并在下周向您提供最新消息。

    感谢您的耐心等待

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joshua

    这不会让我感到惊讶:它来自 TI 在 C2000中接管的 Nat semis、因此信息被存档在某个位置。 从外观来看、数据表20年来没有太大变化。 感谢你的帮助。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    正如 Joshua 所提到的、我们无法找到参数的确切值  

    控制系统。   

    但是、作为起点、您可以对 gm1和 gm2使用1ms。

    如果要为此器件构建环路模型、则可以从上述值开始

    并根据需要进行调整、以匹配您的基准结果。

    请记住、数据表中显示的所有值都会具有

    不同器件样片和温度之间的自然差异。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克/约书亚

    感谢您的意见。 我欣赏设备的历史和年龄有多难获得所要求的信息是. 我会采纳您的建议并从那里开始工作。 如果这不起作用、我将重新打开案例。 感谢您的意见。