This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5009:电流阱引脚上的最大电压

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291042/lp5009-maximum-voltage-at-currentsink-pins

器件型号:LP5009

我们有多个 RGB 灯串、其中串联了七个 LED。
施加的电压为24V。 为了并联驱动灯串、我们使用电流镜、如下所示。

任何电流吸收输入引脚上的最大电压是多少?

我的意思是、当使用7个红色 LED 应用24V 电压时、还剩大约10V 的电压、这需要在 LP5009的接收端下降。  
有问题吗? 如果我这么做、将会有一个恒定的电流、让 LED 发光。

和绿色一样……
如果做得足够长、LP5009会受到损坏。

有什么建议如何修复?

此致
安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    正如下表所示、OUT 引脚的最大电压为6V。

    因此、LP5009无法实现此类 LED 灯串功能。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jared

    感谢您的回答。 这是一个我没有看..

    但是、如果我将这7个红色 LED 串联在一起加上一个6.1V Z 二极管、则电压强度不会高于7x2 =14 + 6.1 = 20.1V
    24 - 20.1V = 3.9V
    输出引脚上的电压不应高于4V。 那么、为什么无论如何会被销毁?

    此致

    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    这是因为在此应用中、可能存在 LSD、这是短路故障。 然后、输出电压将立即高于它可以承受的最大电压、并且输出引脚将被烧断。 因此、我们不建议客户在此类应用中使用 LP50xx。

    BR、Jared