This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:可闻噪声问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290438/tps61322-audible-noise-issue

器件型号:TPS61322

您好!

我使用 TPS613222A、但它存在可闻噪声问题。

我需要帮助消除可闻噪声。

IOUT 与100mA 有关、但启动电流与80mA 有关(在启动期间没有可闻噪声)。

随附原理图。

请帮我解决这个问题。

1.3.3V 主电源(LMR23610ADDAR)-主板

    

2.3.3V 至5V (TPS613222A)-子板

 - 3.3V 通过 BtoB 连接器提供

  

3.5V 至±12V (DCPA10512DP-U/700)-子板

 -±12V 在 ADC 中使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    首先、您可以确保 TPS61322会产生可闻噪声。 在我看来、如果开关频率超出范围、可闻频率具有典型范围、则可能不是由 TPS61322产生的。 您应该测试升压转换器的 SW 波形以使其更加清晰。

    希望这对您有所帮助。