This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23513EVM-014:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27614EVM, UCC23513EVM-014, DSLVDS1001-1002EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286482/ucc23513evm-014-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:UCC23513EVM-014
主题中讨论的其他器件: DSLVDS1001-1002EVM、UCC27614EVM

您好

请您能否提供 UCC23513EVM-014的 CE/EU 符合性声明

产品带有 CE 标志、但 T 上不提供 CE/EU 符合性声明。 I 网站、  

谢谢!

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    您能举个例子吗? EVM 页面上提供了此链接、其中包含一些有关 FCC 合规性等的信息: https://www.ti.com/legal/terms-conditions/terms-of-sale/emea.html

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    以下是 CE/EU 符合性声明的两个示例:

    #1 - SKU  DSLVDS1001-1002EVM  参见 T。 I CE/EU 符合性声明 网络链接  现已问世 

    #2 - SKU UCC27614EVM 参见 T. I CE/EU 符合性声明 Web 链接  现已问世

    这些是制造商在将 CE 应用于其产品时必须进行的强制性自声明。

    它必须列出并确认遵守声明中适用于相关产品的所有 CE 指令。 在仅提供 CE 指令的示例中是 RoHS、在某些其他情况下可能存在 EMC 指令2014/30/EU 或 RED 2014/53/EU。

    我希望这对您有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    此文档应作为标准发布流程的一部分添加到所有 EVM 中。 一旦您通过 RoHS 合规性工具运行 EVM 的 BOM、就会收到文档。 我不知道为何未完成此步骤、以及没有为此 EVM 添加文档。 我将尝试查找此文档、或使用硬件 BOM 工具生成一个。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    好的、我等待着您的回复。 谢谢!

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经联系了 EVM 所有者、并尝试将 BOM 与 Digikey 和 Greensoft 进行比较、以确保符合 RoHS 标准并获得 EU 认证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用硬件 BOM 文件工具将 BOM 与 Digikey 和 Greensoft 进行比较、所有组件都符合 REACH 标准。 然后、我向 PRSC 团队提交一份请求、要求他们根据此 BOM 合规性数据创建 EU 符合性声明。 他们说需要1-2周时间。 然后、我将把 DOC 上传到我们的文献数据库。

    此致、

    肖恩

    e2e.ti.com/.../HVP014A_2800_001_29005F00_BOM.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sean

    当您写下"并且所有组件都符合 REACH 标准"时、我想您是说"并且所有组件都符合 RoHS 标准"...

    感谢您的更新。 一旦 DOC 可用、请告知我。

    再次感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会在收到它后尽快将它发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    附件是此 EVM 的符合性声明。 我现在将提交上传至 TI.com 页面的请求。 感谢您的耐心。

    此致、

    肖恩

     e2e.ti.com/.../DoC_5F00_EU-RoHS_5F00_UCC23513EVM_2D00_014_5F00_20231108.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean

    谢谢你。 这将关闭请求。

    祝你一切

    顺利。 克里斯