请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79731-Q1 各位专家、您好!
在应用中、我们发现电池组 SOC 的计算受零漂移电流的影响。 使用25uR 分流器时、将读取200mA 电流。 我想知道 BQ79731的零点漂移有多大以及如何减少漂移
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家、您好!
在应用中、我们发现电池组 SOC 的计算受零漂移电流的影响。 使用25uR 分流器时、将读取200mA 电流。 我想知道 BQ79731的零点漂移有多大以及如何减少漂移