您好!
我们在无线充电器 IC (BQ51020)方面正面临着一些问题,在 使用了一些东西后, IC 就会出现故障,并停止工作。
下面随附的是供您参考的原理图。 您能回顾一下以下设计吗?
原理图:-

我们捕获了为您提供参考而连接的输出和 RECT 引脚上的电压:-

接收器线圈设计:-

并且我们已经捕获了工作和非工作板的接收器线圈端的电压波形。
工作板:-

非工作板:

请尝试尽快连接。
正在等待您的回复...
此致、
维尼格什公司
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们在无线充电器 IC (BQ51020)方面正面临着一些问题,在 使用了一些东西后, IC 就会出现故障,并停止工作。
下面随附的是供您参考的原理图。 您能回顾一下以下设计吗?
原理图:-

我们捕获了为您提供参考而连接的输出和 RECT 引脚上的电压:-

接收器线圈设计:-

并且我们已经捕获了工作和非工作板的接收器线圈端的电压波形。
工作板:-

非工作板:

请尝试尽快连接。
正在等待您的回复...
此致、
维尼格什公司
您好,Vignesh
示波器捕获中的频率看起来像110kHz、这是高端频率。 如果 TX 是可变频率类型(110kHz 至205kHz)、则110kHz 是高输出功率侧。
工作频率是否为110kHz?
另在示波器捕获上:
1.) 工作板--我输出打开,5V 输出?
2.) 无工作板--输出是否打开?
线圈看起来不错,很好-- RX 和 TX 线圈之间的间距是多少?
原理图看起来正常。
启动时是否有 RECT 引脚的示波器捕获?
应类似于随附的。
尊敬的 Johns:
我在工作板启动时探测了 RECT 引脚、下面连接了捕获的波形。

我发现 RECT 引脚的电压大于10V、因此请再次参考原理图、因为连接到 RECT 引脚的电容器的额定电压为10V、电容是否可能发生故障。
此外、我还观察到另一个 问题、当我开始探测 RECT 引脚时、IC 开始充电、我尝试取出电池并重新插入、但问题被重新解决了。
此致、
维尼格什公司
您好、Bill、
能否重新检查一下原理图? 它已在上面共享。 电容器的额定电压如何? 看起来 IC 无法馈送到 RECT 引脚、从而导致充电故障。 那么 FOD 电阻器呢? 目前这是56.2K、我们是否需要更改此电阻?
我以前尝试过替换此 IC、器件已开始充电。 问题是设备最初开始工作、但在这段时间内客户遇到充电设备问题。 如果是焊接问题、首先不应该进行充电、对吗???
你好
您能否重新检查原理图一次
RECT 引脚电压通常将低于10V、OVP 为15V。 建议使用额定电压更高的电容器。 其他电容器上的额定电压看起来不错。
此类 IC 无法馈送到 RECT 引脚,从而导致充电失败。 [/报价]RECT 是来自 AC1和 AC2整流的非稳压电压。 RECT 是输入到输出 LDO。 RECT 引脚的额定电压为20V。 是否看到 LDO 出现了任何故障?
如果是焊接问题,则不应首先收费,只能正确吗??如果焊点不好、它将在一段时间内的热循环期间出现故障。 测试正常、但稍后失败。 BQ51020在正常使用期间会变热、并且会对焊点造成应力。
您是否尝试过重新焊接有问题的部件、不要去除而只是回流焊?
[/quote]
你好
显示负功率损耗。 因此、这意味着接收器没有针对5W 功率进行正确校准、它消耗的功率是否超过5W??
功率损耗应为负、这是正确的。 RX 的损耗误差预算约为350mW、这一值加上电源 RX 报告已收到、它将过度报告收到的功率。
如果正确校准了 RX、负载范围内的损耗将在-25mW 和-350mW 之间。 调整 R-FOD 和 R-OS、以形成损耗与负载间的关系曲线。
如果正确校准了 RX、负载范围内的损耗将在-25mW 和-350mW 之间。 调整 R-FOD 和 R-OS、以形成损耗与负载间的关系曲线
Rfod 和 Ros 值应该是什么??? 我们是应该进一步增大还是进一步减小?
RECT 是来自 AC1和 AC2整流的非稳压电压。 RECT 是输入到输出 LDO。 RECT 引脚的额定电压为20V。 是否看到 LDO 出现了任何故障?
LDO 的输入看起来不正确、因此我们没有获得任何5V 输出。
如果正确校准了 RX、负载范围内的损耗将在-25mW 和-350mW 之间。 调整 R-FOD 和 R-OS、以形成损耗与负载间的关系曲线
Rfod 和 Ros 值应该是什么??? 我们是应该进一步增大还是进一步减小?
[/报价]TX -- 4.35瓦
接收- 5.82W
PL - -1.435W
RX 报告太多接收功率需要降低约1W。
R29 = 643 Ω、将该值减小到约499 Ω、这将降低 RX 功率。 需要根据您的设计调整该值、499可能不是最终值。
你好
FOD 和 ILIM 是相关的。
电流限制由 R28 ILIM 和 R29 FOD 设置、电阻值越大、电流限制点越低。
报告给 TX 的接收功率由 FOD 引脚上的电压设置、R-FOD 值越高、向 TX 报告的功率越大。
ILIM 引脚是一个电流源、此电流源与 OUT 上的电流成正比。 ILIM 还具有一个电压比较器、用于在电压达到 ILIM 点单元进入电流调节点时监测电压。
由于 ILIM 上的电流与输出电流成正比、因此它用于驱动 FOD 引脚电压并指示输出电流以进行接收功率计算。
如果 FOD 降低(643至499)、则 ILIM 电阻器将需要增加以使 ILIM 保持在同一点。
,