This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:查询 TPS65988控制器的双 USB-C 端口电力输送功能

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291219/tps65988-query-regarding-dual-usb-c-port-power-delivery-capabilities-of-the-tps65988-controller

器件型号:TPS65988

TPS65988双端口 USB Type-C 和 USB PD 控制器能否同时管理来自两个 USB-C 输入的电力输送? 具体而言、我想了解在两个 USB-C 端口都主动连接并使用时它是否可以输出两个单独的电力输送源(PDS)。 器件是否能够独立配置每个 USB-C 端口以进行电力输送、从而在此类条件下支持两种不同的电源输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    可以。 TPS65988将为每个端口上连接的器件进行独立的电力输送协商。 也就是说、端口 A 的电源协商始终与端口 B 的电源协商分离。 TPS65988上有两组 PPHV (系统侧)引脚和两组 VBUS (连接器侧)引脚。 只需将每组 PPHV 引脚连接到不同的电源(直流/直流转换器、固定电源等)、并将每组 VBUS 引脚连接到不同的 Type-C 连接器。 您将能够使用应用程序自定义 GUI 工具为所需的双端口源操作配置必要的 PD 寄存器。

    此致!

    亚历克斯