This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709:TPS709

Guru**** 2813665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290192/tps709-tps709

器件型号:TPS709

您好!

对于您选择的100uF 的输入电容、我还有一个疑问。 如何计算输入电容的值???  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    在您附上的原始帖子中、可能会选择100uF 作为一般的"经验法则"或最佳猜测。

    为了 针对 热插拔情况优化输入电容器尺寸、您需要非常准确地了解线路上的电感值、这样就可以选择电容器值来抵消这种情况。 没有通常用于确定热插拔输入电容值的特定计算、通常所选的值应足够大以抵消电感、因此通常使用100uF。

    此致、

    凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    这里还有一点需要注意的。 我们找到了这个应用手册、可能对您有所帮助。

    此致、

    凯尔西