This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33625:与不同输入电压之间的行为不一致-寻求指导

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM33625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282182/tpsm33625-inconsistent-behavior-with-varying-input-voltages---seeking-guidance

器件型号:TPSM33625

您好!

我目前在设计中遇到了 TPSM33625降压模块的令人困惑的问题。 当输入电压保持在10V 以下时、该模块会按预期运行、从而保持稳定的4V 输出、而不会出现任何问题。 但是、当我将输入电压提高到10V 以上时、会遇到压降问题。 这些压降会导致输出电压瞬间降至2V 以下、这反过来会触发处理器的复位。 不幸的是、这会破坏我的整个系统并需要重新启动。

我的设置包括一个 GSM 模块和一个 GPS 模块。 GSM 模块成功连接至互联网、并在正常运行条件下(输入电压< 10V)将位置数据发送至我的服务器。 只有当输入电压超过10V 时、才会出现该问题。

务必要注意的是、我的器件将用于输入电压通常范围为12V 至24V 的汽车环境。 因此、降压模块必须在此电压范围内可靠地工作、这是绝对必要的。

我随附一份设计原理图、以便提供更多背景信息。 我正在寻找有关如何解决该问题的见解和指导、尤其是在汽车领域。 是否有特定配置或外部元件可帮助在较高输入电压下稳定模块的性能? 非常感谢您提出任何建议或采取任何故障排除步骤。

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中的表8-1显示了给定输出配置的建议元件值和开关频率。 您的4V 应用的电压应介于3.3V 和5V 示例之间。 根据原理图、开关频率较高、并且输出电容对于配置的输出电压而言太低。

      为应对电容器降额、确保电容器的额定电压至少是其额定电压的两倍。  

    就您的汽车应用而言、TPSM33625不是 Q 级汽车认证器件。 您的应用是否需要 Q 级器件?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ridge、

    感谢您的见解和建议。 我们的确查看了数据表中的表8-1、并尝试调整了元件值、包括增加输出电容。 遗憾的是、尽管我们努力使用具有更高额定电压的更大电容器并并联添加、但当输入电压超过10V 时、该问题仍然存在。 在这些情况下、导致处理器复位的压降继续出现。

    值得注意的是、当输入电压保持在10V 以下、并且4V 的电压输出是稳定的时、我们的系统行为正常。 问题只出现在较高的输入电压范围内。

    再次感谢您的帮助。

    此致、

    阿集延

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aijan:

    我还有几个问题:  

     当您遇到此问题时、安培的负载电流是多少?  

    您是在一个板上还是在多个板上看到这些?

    您是否能够在输出下降实例之前提供波形、同时测量 Vin/EN、SW 和 Vout 以及输出下降后的测量? 我们希望看到输出电压下降以及输出电压处于预期值时的开关行为。 通常、当器件达到其电流限值或热关断限值时、输出电压将下降。

    您还能否共享 PCB 布局?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ridge、

    负载电流平均相对较小、但当 GSM 模块与电芯塔通信时、确实会出现2A 瞬态尖峰。 下图中是当输入电压为9V 时在0.1Ω 电流感应电阻器上测得的电压:
    i_vin9V

    这是当输入电压为12V 时同一电阻器上的电压:
    I_vin12V

    恰好在第一个尖峰发生后、即发生压差。 不过、电流消耗远高于2A 这一事实在我看来非常奇怪、因为消耗的电流不应取决于 TPSM33625的输入电压。

    您在一个电路板上还是在多个电路板上看到此信息?

    是的、我们在多个电路板上都遇到了同样的问题。

    您能否在输出下降的实例前提供波形,同时测量 Vin/EN、SW 和 Vout 以及输出下降后的测量结果? 我们希望看到输出电压下降以及输出电压处于预期值时的开关行为。 通常、当器件达到其电流限值或热关断限值时、输出电压将下降。

    以下是您请求的波形:

    通道1是输出电压、通道2是输入电压:
    VOUT_VIN

    通道1是输出电压、通道2是 SW 节点:

    您是否还可以共享 PCB 布局?

    PCB 布局如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aijan:

    TPSM33625是恒压器件、可提供可满足负载需求的电流。 当您的 Vin=12V 时、器件似乎在进入电流限制。 这看起来像是负载问题。 您应该尝试使用纯阻性负载重现此问题、以查看是否存在相同的问题。

    您能否确认您已按照数据表中的建议增加了输出电容? 如果输出电容不足、器件可能会不稳定。  

    根据布局、输入电容需要更靠近 Vin 引脚。 器件数据表的布局部分提供了输入电容器放置示例。

    此致、

    拉赫蒂·里奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我不太关注... 我知道 TPSM33625是恒压器件。 我知道恒压源的工作原理。 但为什么负载在 TPSM33625的不同输入电压下需要不同大小的电流? 很抱歉、我没有完全遵循逻辑、这到底是怎样的负载问题?

    您能否确认是否按照数据表中的建议提高了输出电容? 如果输出电容不足、器件可能会不稳定。  [/报价]

    是的、我们增加了输出电容。

    [报价 userid="531649" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282182/tpsm33625-inconsistent-behavior-with-varying-input-voltages---seeking-guidance/4868387 #4868387"]关于布局,输入电容需要更接近 VIN 引脚。 器件数据表的布局部分提供了输入电容器放置示例。[/引号]

    输入电容应精确到 Vin 引脚多近? 鉴于所涉的极小比例,是否可以想象这种微小调整会对产出产生重大影响?

    无论如何、我们都解决了这个问题。 将 RRT 电阻器增加到22kΩ 有助于提高到某个点。 直至输入电压=18V。 现在、进一步增大前面提到的连接到43kΩ 的电阻器可以使一切正常工作、最高输入电压为30V。

    然而,不幸的是,这引起了进一步的问题。 请注意、我们没有随意地这样做。 我们非常了解有关开关频率和允许输入/输出电压比的数据表指南。 我们还知道、较大的输入输出电压比会影响 TPSM33625的内部时钟、并可能影响其处理瞬态电流尖峰的能力。 所有这些虽然在输出端有一个22uF 电容器(在多个板上进行了测试、因此不要将其与我之前关于已经增加输出电容的声明相混淆)。

    请你对这些事态发展提出看法。

    此致、
    阿集延

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aijan:

    我同意、所观察到的负载电流越大和 Vin 越高的行为毫无意义。 但是、除非负载需要、否则我们的器件不会提供电流。 使用纯阻性负载测试负载阶跃有助于找出问题的原因。 系统中的其他组件可能会影响较高 Vin 时的负载条件。

    关于布局、务必使电容器尽可能靠近 IC。 理想情况下、输入电容器就在 IC 旁边。  

    器件的频率应符合器件数据表的表8-1和表8-6中的建议。 同样、我认为使用纯阻性负载检查器件的性能有助于确定此问题是否由负载导致。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为我们有一段时间没有听到您的声音、我将关闭此主题。 如果您有更多问题、则可以通过回复来重新打开该主题帖、或创建一个新主题帖。

    此致、