This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 拓扑结构选择

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256302, TIDA-010080, PMP21683, UCC256403, UCC256404, UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289663/topology-selection

主题中讨论的其他器件:TIDA-010080PMP21683UCC256403UCC256404、UCC256302、 UCC28951UCC28950

团队成员

我的设计输入:

输入电压范围1:-输入电压最小值:316Vdc、输入电压标称值:587Vdc、 输入电压最大值:815Vdc

输入电压范围2:- 输入电 压最小值:417Vdc、输入电 压标称值:700Vdc、输入电压最大值:1000Vdc

输入电压范围3:- 输入电 压最小值:417Vdc、输入电压标称值 :800Vdc、输入电压最大值:1200Vdc

输出在3个不同输入电压范围内仍然是常见的

输出电压:48V 直流

输出电流:13Adc

输出功率:626W

应用程序:风扇电源

隔离式输出

您能否建议一下对于此宽输入范围、哪种拓扑更好。

建议最佳的开关 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sravan:

    我们在此提供适用于隔离式直流/直流控制器的拓扑选择: https://www.ti.com/power-management/acdc-isolated-dcdc-switching-regulators/overview.html。看看这张图表、LLC 或 PSFB 可能是您的理想之选。

    TIDA-010080 (https://www.ti.com/tool/TIDA-010080)是一款采用 UCC256403 LLC 控制器的500W 参考设计。 TIDA-010080的 LLC 级会将~400VDC 转换为48VDC。 PMP21683 (https://www.ti.com/tool/PMP21683) 是一个550W 参考设计、采用将380V-420VDC 转换为48VDC 的 UCC256302 LLC 转换器。 其他 适用的 LLC 控制器包括 UCC256404。  

    适用的 PSFB 控制器包括 UCC28950和 UCC28951。 我们的许多 LLC 和 PSFB 还包括 Excel 计算器、用于帮助您进行

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,黄宗成

    谢谢你的答复。

    我可以将降压+半桥 LLC 或降压+半桥接转换器用于此宽输入范围吗、这是更好的选择  

    或者我应该以更低的成本使用半桥转换器(硬开关)。

    您能否为我提供  LLC 半桥转换器 MOSFET 损耗计算的应用表或数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sravan:

    您列出了3种可能的解决方案

    1. 降压+ HB-LLC
    2. 降压+ HB
    3. 仅 HB

    是否选用其中一种取决于与复杂性相比效率有多重要。 我会推荐 LLC、因为效率和性能的提升可以很大。 LLC 的设计可能更困难、但 TI 为我们的 LLC 产品提供了大量的应用手册、EVM 和参考设计。

    我们有一份有关 LLC 设计的应用手册: https://www.ti.com/seclit/ml/slup263/slup263.pdf。   具体而言、第13页的"ZVS"部分介绍了 MOSFET 导通损耗。 第20页还介绍了一个实际设计示例、其中包括 MOSFET 导通损耗计算。

    此致、

    乔纳森·王