This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:VTTSNS 连接

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291286/tps51206-vttsns-connection

器件型号:TPS51206

大家好、

数据表8.2.1.2.5 VTTSNS 连接部分显示如下。
"考虑在 VTTSNS 引脚上添加一个低通 R-C 滤波器、以防 VTT 输出电容器的 ESR 大于2 mΩ。 R-C 滤波器时间常数应大致等于或略低于 VTT 输出电容和 ESR 的时间常数。"

在这里设置时间常数有什么作用?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atshi:

    时间常数会影响反馈环路对输出端变化的响应方式。 响应时间的速度与时间常数的结果有反比关系。 此反馈环路的目标是能够快速响应 VTT 变化、同时还能滤除高频成分、因此反馈环路感测点需要比输出更快的时间常数(或至少是匹配的时间常数)。

    此致、

    詹姆斯