This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:TPS2378、负载问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291026/tps2378-tps2378-on-load-problem

器件型号:TPS2378

  :工程师

   我有关于 TPS2378的一些问题:

  1.在轻负载(小于或等于11mA)情况下使用 TPS2378时、将出现2.46S 重启间隔、且高于11mA 的负载将是正常的;

  2、有负载时,所用示波器的接地端接触到印刷电路板的输出接地,并会出现负载故障;当没有负载时,示波器的接地端接触到印刷电路板的输出接地,会有一个稳定的电压值(不能加载);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnsin:

    感谢您的联系。

    我们将在2-5个工作日内回复您。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnsin:

    感谢您的耐心等待。

    1.对于内部重新启动、是重复性插拔测试吗?  我认为、如果插拔之间的时间间隔太短、PD 侧的电容器可能无法完全放电。 这可能会导致故障。   

     2. 负载故障是什么意思? 检测故障、分级、浪涌、过载、输出电压调节、 断续或其他模式?

    顺便说一下、如果波形或原理图能帮助解释这个问题、请分享。

    此致、

    帝昂