This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:连接到 REFIN 的分压电阻器的精度

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291429/tps51200-accuracy-of-voltage-divider-resistor-connected-to-refin

器件型号:TPS51200

您好!  

使用 TPS51200DRCT 生成 REF 电源以为 DDR3供电。

当使用一个具有 F 特性(±1%)且温度系数为±100ppm 的10kΩ 电阻器作为被连接到 TPS51200DRCT 的 REFIN 的分压电阻器时、V_REFOUT 不在 DR3技术规格的 VDD×0.49至 VDD×0.51范围内。
*假定电阻的环境温度为-20℃ 到70℃。

如果系统使用具有 B 特性(±0.1%)和±25ppm 温度系数的高精度电阻、则系统 可以满足 DR3规格。 连接到 REFIN 的电阻器的精度如此高?

计算过程如下。
V_REFOUT (min)= VDD×R (min)/{R (min)+R (max)}−V_REFOUTTOL
V_REFOUT (max)= VDD×R (max)/{R (max)+R (min)}+V_REFOUTTOL

谢谢。

科诺