This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:空载时消耗高电流

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288569/tps63000-high-current-consume-while-no-load

器件型号:TPS63000
主题中讨论的其他器件: 测试2

大家好、

我的客户发现 TPS63000在无负载的情况下消耗1x mA 的电流。

请给我一些关于这个问题的评论!

附加是原理图和布局。

谢谢。

e2e.ti.com/.../3.3to5V.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    由于 PS 引脚连接到 Vin、因此器件会在 FPWM 模式下工作。 即使没有负载、高消耗也是合理的。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    我还有一个问题!

    即使在 FPWM 模式下工作、15mA 是否合理?

    这里是客户提供的一些测试结果。

    测试1:

    无 Vin、无负载、从 TP201 (VDD_5V)直接提供5V。  

    从仪表读取电流:5V 输入的0.66mA。

    测试2:

    VIN=3V、Vout=VDD_5V、空载。  

     从仪表读取输入电流:15.48mA。

    示波器显示了 VDD_5V 波形。

    测试3:

    VIN=3V、Vout=VDD_5V、空载。

    从直流电源读取输入电流= 0.16A、仪表显示 Vin 为3V。

    示波器显示了 Ch1 (VFB)和 CH3 (VDD_5V)的波形

    两者都是正弦波形。 这是正常的吗?

    根据这些测试、是否对空载的高电流问题有任何想法?

    请帮助您进行评论。

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../TPS63000-test.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    空载时的15mA 输入电流在 FPWM 模式下是合理的。

    但测试3中的行为是意想不到的、似乎有一些噪声通过探头耦合到 FB 中。 我不确定。

    此致

    陶氏