This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD88599Q5DC:最大 Fsw

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD88599Q5DC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290691/csd88599q5dc-max-fsw

器件型号:CSD88599Q5DC

您好!

什么具体将此器件的开关频率限制为最高50kHz? 这是 SOA 问题还是其他一些器件限制?

谢谢。

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    谢谢咨询。 CSD88599Q5DC 针对电机驱动应用进行了优化、并使用能够装入封装的最低导通电阻 FET。 我们不建议在高于50kHz 的频率下进行开关、有几个原因。 首先、由于这些是高电荷器件、因此在较高频率下开关和栅极驱动损耗占主导地位、并且功率耗散变得过高。 其次、封装器件的结构与我们的同步降压电源块不同、FET 以相反的顺序堆叠。 在同步降压器件中、同步 FET 位于底部、其源极位于连接到 GND 的散热焊盘上。 这提供了到 GND 的良好导热路径和低共源电感。 CSD88599Q5DC 在底部具有"控制"FET、其漏极位于连接到 VIN 的散热焊盘上。 "SYNC" FET 位于顶部、从"SYNC" FET 到 GND 的路径更长、环路面积更大、共源电感更高。 这已成为导致开关损耗的一个主要因素。 最终、它成为了热问题和 SOA 问题、如数据表所示。 电源块的 SOA 与分立式 FET 不同、如下面链接中的技术文章所述。 我希望这对您有所帮助。 如果 您有其他问题、请通过常规电子邮件与我联系。

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2019/06/06/choosing-the-right-soa-for-your-design-discrete-fets-vs-power-blocks

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用