Other Parts Discussed in Thread: DS3668
主题中讨论的其他器件:SN65472-DS3668、EP
您好!
我们的应用是为 Avago 的发送光学模块提供驱动电流。 数据表中推荐的器件是 SN75451。
SN75451可以符合 RoHS、但工作 温度(0 -70 ℃)不符合工业温度范围。
在同一个数据表中、SN55451能够满足 工业温度范围(-125 ℃ 55)、但不符合 RoHS。
请帮助 查找 引脚对引脚 兼容且同时满足 RoHS 和 工业温度(-40 -85 ℃ 或更高)要求的器件。
此致。