This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13630:TLVM13630的负输出电压功能

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVM13630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290526/tlvm13630-negative-output-voltage-capability-for-tlvm13630

器件型号:TLVM13630

您好、TI 团队、

在 TLVM13630的数据表中、有一个 负输出电压能力的特性。

但在 TI WEBENCH 中、它不允许我输入任何负输出电压。

根据 可调节输出电压(FB)公式、它始终仅产生+ve 电压。

假设我需要5.3V 到-9.7V 的直流/直流转换、我们该怎么做?

谢谢。

马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    感谢您的提问。 您正在寻找的是反相降压/升压应用。 这将利用现有的 TLVM13630、并借助额外的电路、能够输出负电压。  我已经包含了 一个应用手册、详细介绍了此过程、供您参考: 反相降压/升压应用。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    约书亚奥地利