This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:LM3478MA/NOPB

Guru**** 1540770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478, UCC3803, LM5155
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288498/lm3478-lm3478ma-nopb

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件: UCC3803LM5155

尊敬的支持团队:

我目前正在设计一个需要电源的电路、该电路具有以下要求:
-单个12V 电池的输入
-两个输出约+24v 和-24v (确切的值和对称不是那么重要)
-输出功率:至少35瓦,在两个输出之间共享
-输入和输出之间无需隔离
-无 BGA 或 QFN 封装。 如果可能、请避免 VSSOP。

现在、有很多升压控制器可供选择、比如 LM3478、这对我来说已经足够简单了。

我来看看有关 使用由分立式组件和电容器组成的电荷泵通过 UCC3803升压控制器生成双路输出电源的应用手册:

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc3803.pdf?ts = 1699154399763

是否可以将相同的原理应用于 LM3478并保持在设计要求范围内?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:

    感谢您提出问题、我想这就是您正在讨论的应用手册: 双路输出升压转换器(ti.com)?)

    根据本 应用手册、如果 不超过 LM3478的工作限制、这种容性耦合双极输出拓扑应该是可能的。 假设输出电压为24V、输出功率为35W、情况不应该是这样。 但是、应修改辅助电路中用于生成-24V 负电压轨的组件值。

    在继续之前、您能否确认一下我们讨论的是同一种拓扑?

    谢谢、此致、

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    感谢您的回答。
    是的、这正是我想要的拓扑。

    实际上、我在本应用手册之前编写了另一本应用手册、详细介绍了计算方法(an slvaej3):
    https://www.ti.com/lit/an/slvaej3/slvaej3.pdf

    这里是第一份电路草案。 元件值直接在 webench 中获取、并复制为(输入9 - 18V)到输出(28V 5A)的负输出、这远远超出了我的需要。

    MOSFET 是采用 TO-220封装的 FDP150N10A-F102。

    输出二极管是采用 DPAK 封装的双10A 肖特基二极管。

    仅缺少负输出的串联电容器和电阻器值。 我还认为、输入槽上可能需要更大一些的电容。

    现在我又找到了另一份应用手册、或许我只需遵循提供的计算方法、至少 LM3478与这种拓扑是否兼容。

    此致、

    西里尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:

    很高兴知道我们在同一个页面! 这是一个很大的帮助,你在描述你的思想过程。
    我将查看应用手册以及您草拟的电路、并尽快向您提供一些反馈。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:

    我已经看了应用、如果您仍处于设计阶段、还会有其他想法。

    关于组件 LM3478、
    我们的产品系列中有更新的控制器器件、这些器件采用现代工艺运行、并且价格和供货情况更好。
    对于这些规格、我会推荐 LM5155。
    此器件具有相同的功能和相同(甚至更好)的规格。

    还有更多的参考设计、可能对您的应用有所帮助。
    该参考设计展示了一款双路输出 SEPIC 设计、该设计应可根据您的设计规格进行扩展:
    https://www.ti.com/tool/PMP40488

    如果您有任何未解决的设计问题、敬请告知。
    此致、
    尼克拉斯