This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3425:EN 引脚泄漏电流

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: REF3425, REF3225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290725/ref3425-en-pin-leakage-current

器件型号:REF3425
主题中讨论的其他器件: REF3225

在数据表的第7.5节中、指定使能引脚泄漏电流为1-2uA。 这是否意味着使能引脚上存在弱下拉? 我们想知道该引脚是否可以在器件上电期间在任何时间内保持悬空。 下面引用了使用此器件的电路。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285842/ref3225-high-shutdown-current-with-ref3225/4879236#4879236


我们目前正在使用器件 REF3225、上电后偶尔会出现高关断电流。 使用 REF3425进行测试时、我们不会在上电(同一电路)后看到高关断电流。 REF3225的数据表指定使能引脚泄漏远小于仅几 nA。

如果 REF3425的 ENABLE 引脚在上电期间悬空一段时间(不超过几毫秒)、是否存在器件运行不正常的风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    感谢您共享原理图的链接。  

    对于数据表中给出的 EN 电压超出以下范围的情况、我们无法保证器件的行为:

    REF3425数据表的第10.2.2.4节对此进行了进一步说明:

    您期望的上电顺序是什么? 您提到 REF3425未发现与电路中 REF3225相同的问题。 您是否使用了您在之前链接的 e2e 帖子中分享的相同顺序?

    谢谢。

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我们使用的顺序与上一篇 e2e 文章中分享的顺序完全相同。 在我们使用 REF3225 (500uA)看到高关断电流的几种情况下、我们将其替换为 REF3425。 使用 REF3425器件、到目前为止我们还没有看到任何问题(正常关断电流<2.5uA)。

    在参考的原理图中、信号"ASEL"由微控制器驱动、该微控制器由与反相栅极 U2 (3.6V)相同的电源供电。 在初始上电期间、信号"ASEL"悬空、同时、U2可能尚未处于工作电压。 在此期间(几 ms)使能引脚可处于0.5V 至1.6V 的范围内。 加电后、使能引脚上的电压始终为低电平或高电平(3.6V)。

    我的问题是、一旦使能引脚下降到正常逻辑范围内(小于0.5V 或等于 VIN)、REF3425器件是否应该那么正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    在我的实验室工作台上、我没有看到您的启动条件会导致 REF3425上出现问题。 我建议使用 REF3425而不是 REF3225。 总的来说、为了保证器件正常运行、我建议遵循数据表。

    谢谢。

    杰克逊