This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:应用至三相电源

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, UCC2894

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287626/ucc2897a-application-to-three-phase-power-supply

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件: UCC2894

Hellow,

我想使用正向转换器拓扑来设计一个离线电源。  

规格如下

输入电压:280V 至330V

输出电压: 100V

额定功率:400W

拓扑:正激  

IC:UCC2897A

我正在思考下表等电路图、这一宪法是否可行?

另外是否需要添加二极管进行整流?

谢谢。此

致、 吉村智裕
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    友裕三

    UCC2897A 主要用于电信输入电压(36V<VIN<80V)应用。 UCC2897A 可用于离线电源转换、但您无法利用集成的110V 启动 JFET。 UCC2894是离线、有源钳位正向 PWM 的更好选择、它具有类似的功能、但旨在驱动离线电源转换最常用的高侧 N 沟道钳位 MOSFET 布置。

    400W 的功率适用于有源钳位正激式转换器。 您可以根据建议使用多个控制器/功率级、也可以通过 LLC (稳压输入和输出电压)或 PSFB 拓扑更有效地实现这一点。

    正向转换器实际上是一个隔离式降压转换器。 是否可以在不使用高侧 MOSFET 和续流二极管的情况下构建降压转换器? 当然、答案是否定的、而且正向转换器输出整流器二极管也是如此...它们必须保留在电路中。

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    我还有一个问题。

    下图中的红色二极管是否需要进行整流和保护?

    谢谢。此

    致、 吉村智裕
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是整流所必需的、但可用于三个输出之间的钳位保护。

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢。

    然后 是否         可以 通过  构造    图来设计有源钳位正向电路

    谢谢。此

    致、 吉村智裕
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您展示的是三种不同的有源钳位电源转换器、您希望在这些转换器中串联每个输出以提高总电压能力。 如果您希望实现这一点、您还要求每个转换器输出都有自己的输出 LC 滤波器、并且不像您展示的那样共享一个常见的 LC 滤波器。 然后、您可以在每个转换器的输出电容器之后建立串联连接。

    只有当每个转换器输出在输出整流器之后并联并联、然后共享一个公共 LC 滤波器时、输出才能共享一个公共 LC 滤波器。 然后、您将具有一个单反馈来调节输出电压、这样做是为了增加电流能力、但您必须考虑如何以最佳方式共享负载。  

    此致、

    史蒂夫