This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:学习周期流程

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289589/bq34z100-learning-cycle-procedure

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

大家好、我将尝试按照此处概述的过程进行操作: https://www.ti.com/lit/ug/sluubw5a/sluubw5a.pdf

我注意到我的周期数为19、并且之前已经设置了 IT_Enable 命令。 我希望在执行全新的学习周期之前先撤消该操作。 如果我要保留配置、该如何进行?

此外,我正在与松下 HHR-210AAB( 2000mA )的电池工作(它没有现有的化学 ID )。  多次使用 GPCCHEM 工具、我得到了 Panasonic BK370AH (3500mA)的 ID。 这会是问题吗?

谢谢。  

NIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nima 您好!  

    要重置周期计数、应首先禁用 IT 算法、然后能够更改数据存储器中的周期计数。  

    您能否附上您使用 GPCCHEM 工具获得的 GPCCHEM 报告?  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好、

    感谢您的及时响应。 我认为无法通过再次按下 IT_Enable 来禁用 IT 算法。 "这与以前的监测计不同、因为它启用命令可以打开和关闭。 在早期的测量仪表中、一旦启用、就无法通过命令将其禁用。"

    是否应该对 IC 重新编程?

    以下是用于报告的报告和记录的数据:

    现已问世 也是上一个主题、我在其中与一位 TI 成员讨论了该问题。

    e2e.ti.com/.../config_2D00_report-_2800_3_2900_.zipe2e.ti.com/.../3755.config.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、该程序还 现已问世 提到两件我不确定的事情:

    a.确保充电器在充电完成时截止:大多数用户没有电池循环自动化设置、因此使用工作台电源整晚更换电池。 不建议这样做。 该系统确实遵循 CC/CV 曲线、但没有截止频率。 因此、当监测计识别出充满电并尝试测量 OCV 时、它实际上会测量电源电压并使系统中断。

    b.恒流/恒压充电曲线:根据上述说明、确保使用具有合理值的恒流/恒压曲线充电器:C/2快速充电速率、C/100至 C/10收尾电流。

    我的问题是:

    1. 我们是否必须包含收尾电流终止或者我们是否可以从快速充电状态停止充电? 请注意、这里没有提到收尾充电: 将电池充满电

    •推荐使用典型的 C/2充电率;但是、充电率无关紧要。

    •确保在开始充电之前已启用该功能(应设置制造状态()寄存器中的[Gauge_EN]位)。 •充电开始时、IT 状态()寄存器中的 VOK 位自动置位。

    •充电结束时、电池状态()寄存器中的[F]位应自动置位。 如果未设置、则无法正确检测到充满电、并且学习周期失败。 校正充电条件或相关的 DataFlash 设置以确保设置[FC]位、然后从头开始重试。

    2.在 进行 OCV 测量之前、FC 标志设置为停止充电后需要多长时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nima 您好!  

    您可以参考此 E2E 主题 来禁用 IT_ENABLE。  

    我建议使用 GPCCHEM 报告生成的6112 ChemID。  

    1. 建议添加收尾电流端接。 请参阅取自 BQ34Z100-G1技术参考手册的以下屏幕截图。  
    2. 请参阅部分 3.7充电和充电终止指示 中的 文献编号 BQ34Z100-G1技术参考手册。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您参考 E2E 主题和化学 ID 建议、然而、该参考手册的第3.7节只详细介绍了如何检测充满电状态、而不是我们可以花多少时间禁用充电;我想说: "因此、当监测计识别出满电量并尝试测量 OCV 时、它实际上会测量电源电压并使系统中断。"