This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:TPS61165输出电流和检测电阻

Guru**** 2511245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290130/tps61165-tps61165-output-current-and-sense-resistor

器件型号:TPS61165

大家好!

TPS61165、用于串联 LED 灯串的输出电压22V 和60mA

22uH 电感器,2*1U 输出电容器

等看起来很好。 但问题是-我使用3.3R 检测电阻器、该电阻器应该会提供60mA。 但我得到了67mA。 已检查电阻值、已添加所有"错误"、但67mA 仍然过大。 使用电流探头和串联万用表测量的电流、结果相同。 原理图为典型的升压。 导致~10%误差的原因可能是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madis:

    您在测试过程中测量过 VFB 吗?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它是0.205V。 此外、我检查了电阻器(3.26R)、结论是内部基准可能有5%的折扣。 或者可能存在某个峰值/平均值问题。

    此外、我使用两个不同的 TEK 探头检查电流、使用相同的探头"向后"、使用桌面 Fluke 精密万用表、最后使用10欧元的"VU-meter"探头。

    所有给出相同的结果:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madis:

    如果去除 TVS、电流精度会提高吗?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还没有检查过。 会的。 有任何想法,它可以如何影响这?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、它经过检查。 TVS 移除不会影响任何操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madis:

    请允许我花一些时间来弄清楚我们还能做些什么。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madis:

    我可以知道您测试了多少个 IC 吗? 另请检查这是否是电路板组装问题。

    Br

    帕特里克