This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:RA 更新不可靠

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290698/bq40z80-ra-updates-not-reliable

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我们正在使用 BQ40z80为无人机应用开发高放电电池。  我们发现放电期间 Ra 更新存在问题、具体而言:

1.低放电电流(< 12安培)-在网格点1-7处发生 Ra 更新、但通常 RDIS 在放电后置为有效、有时在 BqStudio 的 Cell x compres 中会看到负电阻(-1)。

2.高放电(12 - 80安培) Ra 更新非常零星—通常仅更新电网2或电网3。   网格4-13不会导致 Ra 更新。   VDQ 保持有效、[RX]不置位、[RDIS]不置位

我们使用了 TI 化学 ID 工具、偏差为%.76%: "最佳化学 ID:3274最佳化学 ID。 偏差、%:0.76"

请告知后续步骤。

电池详细信息:

6单元12 ah

比额表10

正常使用下的放电电流:22-80安培

谢谢!

簧片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reed、您好!

    您能否分享 ChemID 报告?  负电阻 很可能是由于匹配的 ID 错误所致。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2235.GPC_5F00_report.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    匹配的 ID 似乎正常。 通常建议低于3%、3274低于该阈值。

    我想知道它是否与并联电池有关。 您是否并行使用电池? 如果是这样、Qmax 需要乘以并联细胞的数量。 否则、报告的电阻表可能会降至0以下。

    您能否提供以下信息:
    电池组电池制造商数据表
    BQStudio 中的充满电、放电日志文件。
    3-您的当前设置(gg 文件)

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    电池组为6s 1P。  QMax 正在更新、并且相当稳定-与 Arbin 日志相匹配。

    这些电池的电阻相当低-大约为6兆欧。

    您是否有电子邮件地址或其他私人方式我可以向您发送此信息?

    此外、您需要 BQstudio 日志中的哪些参数?  电压、电流、温度、时间?  还是所有检查结果都已检查?

    谢谢。

    簧片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    我已向您发送有关私人信息的朋友请求。  

    请将所有内容签入 BQStudio 以用于日志。  

    此致、
    何塞·库索