This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于12V、24V 和48V 电源轨的 PMBus 器件

Guru**** 2532640 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5064, LM5066, TPS25990, LM25066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285542/pmbus-devices-for-12v-24v-and-48v-rails

器件型号:TPS1641
主题中讨论的其他器件:TPS25990、LM5064、 LM25066、LM5066

您好! 我需要提供一些可能损坏的再制造设备。

我需要为一些可能损坏的再制造设备供电、因此、我需要限制从我正在开发的电源提供给此设备的电流。 如何实现? 电源开关系列产品(电子保险丝、热插拔等)是否专门用于此目的?

此外、如果 IC 的电流限制功能可在外部配置或理想情况下可编程、并且 IC 在达到电流限制时提供指示。


提前感谢您的参与!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafael、您好!

    欢迎使用 E2E。

    是的、电子保险丝/热插拔能够满足您的需求。

    我们有一些器件、可通过外部电阻器设置电流限制。 我们还提供了器件 TPS25990、其中可以通过 PMBus 配置参数。

    您能否分享电压和电流规格以提供合适的器件建议?

    此致

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、非常感谢您的回复和欢迎。

    我认为具有 PMBus 的器件将非常适合我的用途、因为我需要使用微控制器设置输出端的电流限制、而不是通过外部电阻器设置为定点(数字电位器可能可以解决这个问题、 但我认为 PMBus 在本例中最合适)。

    另一方面、电压和电流规格将为12、24和48V 的标称电压、具体取决于所测试的器件(我可能需要将设计分为多个电源开关)、目前我尚不清楚电流规格、 但它们在一条线路的电流范围为1A (最大值)、另一条线路的电流范围为5A (最大值)、最后一条线路的电流范围为15A (最大值)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafael、您好!

    TI 拥有以下具有 PMBus 的电子保险丝和热插拔控制器。 请告诉我您还有哪些问题。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    我将比较您提供的解决方案。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek Pal:

    我已经比较了您提供的产品、我想问您以下有关这些产品的问题:

    1.在达到过流条件时激活功能的电平(例如限流、断路等)是否可以由 PMBus 控制,或者您是否只能控制过流标志的激活电平? 也许我在上面没有很好地解释我自己、但是我需要设置过流跳闸机制的电平(即断路器应该关闭其输出或限制电流的电平)。

    2. LM5064电路在其产品说明书中规定其工作电压范围是-10到-80V。 为什么是负值范围?


    提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明天会回到你的身边。 我今天恢复了工作。 请合作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心、我会等待您的回复。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看下面的答案。

    1) 1)电流限制设定点可通过 PMBus 进行更改。 在 TPS25990中、可以通过 E0h 寄存器改变 VIREF 电压来更改该电压。 在 LM5066、LM25066、LM5064器件中、它通过器件配置寄存器进行更改。

    2) 2) LM5064是与 LM5066不同的低侧控制器。 因此、在 LM5064中、工作电压被定义为负电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    我认为 TPS25990、LM5066、LM25066或 LM5064可以满足我的需求。

    非常感谢您的答复。