This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543320:使能电压

Guru**** 2502415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291379/tps543320-enable-voltages

器件型号:TPS543320

您好、TI。

我们在 Vin 与 GND 之间使用分压器来控制使能引脚、并通过计算得出的值能够在9.25V (标称值)停止、在10.1V (标称值)开始。

起始值非常精确、但器件直到 Vin 变为6.9V 时才会停止。  

在数据表中、公式1和2计算了要使用的电阻器。 我们未使用它、则依赖 Ven 值。 这样我们可以得出 R_top=200k、R_bottom =27k

我想使用公式1和2来重新计算、但这些公式提到了两个恒定电流源 IP 和 IH、但在原理图中的任何位置都没有给出它们的值。

您能对此提供帮助吗?

B·H·布尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrik、

    您可以在 EC 表中的此处找到 IP 和 IH 值。

    IP=1.5uA (典型值)、Ih+IP=11.6uA (典型值)。

    此外、您还可以在 TI.com 上使用 TPS543320的计算器以便于计算。

    对于9.25V Vstop 和10.1V Vstart、您可以按照如下方式计算 EN 分压电阻。 Rtop = 0.81k 和 Rbot = 0.11k。

    对于  R_top=200k 和 R_bottom =27k、您可以计算出 Vstop 的测试值确实为6.9V。

    感谢您联系我们。 IP 和 IH 应在数据表中更加清晰地标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Athos。

    感谢您的快速回复。 我真的很乐于助人。

    谢谢

    亨里克