This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:UCD90320与 UCD90320U

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290020/ucd90320-ucd90320-vs-ucd90320u

器件型号:UCD90320

大家好、

根据数据表、建议在"电信和网络"设备上使用"U"后缀部件。 此外、它们引用 SEU 事件、

专题

  • 超低阿尔法(ULA)塑封料可减少由阿尔法粒子造成的软错误
  • 单粒子翻转(SEU)检测

如果客户反馈导致创建此"U"版本、这激发了您的好奇心?  您能否分享有关此方面的任何信息?  最终、他们是否应该关注不带后缀的器件性能?  并且/或者我们应该考虑转移到应用的 U 后缀器件吗?  

最好、他们希望通过简短的通话来提出其他有针对性的问题。  

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    U 和非 U 均可用于电信和网络。

    我们已要求客户提供 对 SEU 不太敏感的序列发生器、因此我们采用了 ULA 塑封材料。

    它是由应用驱动的、并且它们是否对 SEU 敏感?  

    此致

    颐和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    我的‘‘经历了一些原因不明的卡重新启动(我们使用的所有 UCD90xxx 器件都有问题、而不仅仅是 UCD90320)、由于存在"U"器件、他们想知道我们今天使用的"非 U"器件是否发生了 SEU 事件。

     您的团队是否在 SRAM 中检测到 SEU?  

    答案… 我们不知道。  ‘"非 U"器件受 SEU 事件影响、我们可以通过什么方法知道?  记录我们能够在事后读取的信息的寄存器?  ‘如何处理"非 U"器件的 SRAM 中的 SEU 事件?  器件复位?  器件锁定?  还有其他问题吗?  响应是随机的还是确定的?

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    SEU 主要由两部分导致:α 粒子和中子束。

    使用 ULA 塑封材料有助于 最大限度减小阿尔法粒子的影响。 但中子的影响始终存在。

    我们尚未对器件进行任何中子束测试。

    SEU 是一种软错误 、SEU 的结果是随机的。  客户可能不会注意到这一点。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    您能否帮助我了解哪些应用/环境值得考虑"U"设备?  

    您能否确认、没有办法确定"u"变体能够防止出现的故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    这由客户决定、他们需要从系统评估 SEU 以确定风险级别。  

    目前、没有迹象表明此问题与 SEU 相关。

    即使对于 U 变体、它也只是会降低 SEU 的时基故障率、并且无法完全消除和校正 SEU 导致的误差

    此致

    颐和