This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-DEVICE-FW:R3:静止时的电芯平衡

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289639/bq78350-device-fw-r3-cell-balancing-at-rest

器件型号:BQ78350-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ78350

您好!

我们很难在新的 BQ78350-R3 FW 上实现电池平衡的静止状态功能、从而在我们的电池组系统上正常工作。 我们注意到、充电时的电池平衡功能正常、但静止时的电池平衡功能不能正常工作。 我们 根据 BQStudio 中"运行状态"寄存器中的"CB"位的状态确定了电芯平衡是否正常工作。

根据我们的了解、这是 TI 在 https://www.ti.com/tool/BQ78350-DEVICE-FW 上的 BQ78350-R3固件上实现的 一项新功能、启用该功能的一种方法是启用数据闪存平衡配置寄存器部分中的"CB_RESET"位以及"CB"位。 此外、我们的理解是、TI AFE 测量的电流需要小于写入数据闪存中的"Quit Current"、BMS 才能处于宽松的状态并启动平衡。 此外、必须满足所有电芯平衡标准、这些标准与芯片上的前一版本 FW 相同、后者电芯平衡仅在充电期间处于活动状态。

我们能否获得一些关于我们可能做错了什么的建议、或者我们可以为诊断提供哪些建议? 我在下面附上了我们的 gg.csv 以及 BQStudio 的配置信息

e2e.ti.com/.../BQ78350_2D00_R3.gg.csv

已确认 TI 固件版本为 R3

电芯平衡配置

Balancing Configuration 寄存器

未设置运行状态中的电芯平衡位

提前感谢您的帮助

e2e.ti.com/.../BQ78350_2D00_R3.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    我认为您的理解是正确的。 您能否检查 CB_TEST 是否在满足电芯平衡条件时设置 ManufacturingStatus ()寄存器中的位?

    请参考这一 文档 以了解有关所增加功能的更多详细信息。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您如此快地回来! 从最后一个屏幕快照来看,ManufacturingStatus ()寄存器的 CB_TEST 位既不是在电池组放松且电芯平衡条件满足时设置的

    此致!

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    您能否阅读什么是固件构建版本? 在构建31中、添加了一个读取/写入命令来启用或禁用静止状态下的电芯平衡操作、
    以及在静止操作时读回电芯平衡的状态。

    为了使 CB 在休息模式下工作、需要在制造商状态寄存器中设置 CB_TEST_EN。 请设置位13。 请参阅下面的



    请告诉我、这是否有帮助。

    此致、
    何塞·库索