This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:使用 TL494对升压转换器进行电压模式补偿。

Guru**** 2504505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291018/tl494-voltage-mode-compensation-for-boost-converter-using-tl494

器件型号:TL494

您好!  

我正在设计一种电压模式控制的升压转换器、并为其选择了3类补偿。 此外、我还了解 TI 的功率级设计器(该设计器具有用于升压的电压模式控制的选项)。 我想知道如何为3类补偿放置极点和零点、因此我找到了  SLVA633应用手册、它很好、但如果升压转换器的闭环控制设计示例或计算器信息表来验证设计结果会有所帮助。 此外、在  SLVA633中我对 D'感到困惑 、因为它是明显的占空比还是(1-D)还有什么是 d^?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasudev:
    我正在处理这个问题、今天很快就会回来与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasudev:

    -SLVA633是一个应用程序、说明了如何考虑闭环分析来设计电压模式升压转换器的 III 型补偿器(请参阅下图)。

    -是的,D'=(1-D)。 它是稳态占空比直流值的补充。

    -d^表示交流占空比或小信号占空比。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。