This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200:IEC62368单故障条件

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290450/tps25200-iec62368-single-fault-conditions

器件型号:TPS25200

您好!

我们正在考虑使用 TPS25200限制输入电流、以便符合5V 器件中的 IEC 62368 PS1 (即低于15W)标准。

Rilim 和其他必要组件的单一故障条件会发生什么情况?

Rilim 开路/未安装、我认为会将电流限制到一个低值、但如果 Rilim 对地短路、会发生什么情况?

电流限值是继续增加还是被钳位在~2.9A? 那么、在输出短路的情况下、您是否必须依靠热关断来关闭器件?

您能估算一下发生这种情况之前的时间吗? (IEC 62368 PS1要求在3秒内强制实施15W 限制)

如果需要任何关于单一故障条件的额外信息、请予以说明。

此致、

  1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    欢迎使用 E2E

    下面是  Rilim 开路和短路条件下的器件行为。

    • RLIM 开路 :我们期望器件开始将电流限制在一个非常低的值(理论上为0 ),这意味着器件不会启动
    • RLIM 短型 :没有内置的引脚短路检测功能。 器件会将电流限制到由路径寄生效应决定的更高值。

    此致、

    勒凯什