This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994QFNEVM:刷写 EVM 会出现 SPI 闪存验证错误

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290259/tps65994qfnevm-flashing-evm-gives-spi-flash-verification-error

器件型号:TPS65994QFNEVM
主题中讨论的其他器件:TPS65994

即使基本映像为"TPS65994A_F509_04_14.bin"、我也无法将二进制文件刷写到 EVM。  

我不断收到 SPI 闪存失败验证错误、即使它会擦除并据认为对其进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aria:

    感谢您联系 E2E!  

    对于您面临的问题、我们深表歉意。

    您是否可以将您的项目文件发送给我、以便我可以尝试在结尾进行刷写?

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我只介绍了 EVM 示例二进制文件并进行了刷写。 例如:  "TPS65994A_F509_04_14.bin" 或"TPS65994_F509_4_53.bin"  
    我可以附加.pjt 文件。 您能告诉我在哪里发送吗? 我无法将其附加到此处

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aria:

    您应该能够将其拖放到这里。

    如果您不能、请告诉我。

    我将在最后测试默认二进制文件。

    另外、在刷写电路板时、请确保 PD 通过其桶形插孔输入供电。

    谢谢!

    凯文