This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54541:输出电容器选择-我可以隆重使用吗?

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290879/tps54541-output-capacitor-selection--can-i-use-ceremic

器件型号:TPS54541

您好,

我正在设计一个降压转换器、将9V~32V 直流输入转换为4.5V。 最大值 负载约为20W、这意味着最大负载可以达到约4.5A。

我的产品的系统负载可能会从500mA 急剧变为最大。 负载、因此压降是最重要的考虑因素。  

目前、我很担心输出电容器的选择、因为我不想使用钽电容器(太贵)。 但是、因为陶瓷的电容随着直流偏置而快速减小(我可以看到、在4.5V 以下、47uF/16V 电容器下降了其电容的60%左右)、这使我想知道如何满足陶瓷电容器的输出电容要求。

对此、您有何建议?   

这是非常重要的。

BRS/SEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sen:

    感谢您的咨询。 根据数据表、输出电容的最严格标准是处理负载瞬态的最小 COUT。 否则、转换器可能会失调电压并变得不稳定。 在陶瓷电容器降额可能因偏置而变得显著的情况下、您是正确的、并且有几种方法可以处理这种方法。

    1.您可以并联多个陶瓷电容器、每个电容器的偏置电流都有一定的降额、但足以在负载瞬态期间保持稳定性。 电容器物理尺寸越大、例如0805与1210、 在相同偏置下的降额就越小。 根据我的经验、陶瓷电容器通常是昂贵的电容器、因为它们加在一起。 通过仔细的搜索,你可以找到具体的高质量的电容器不容易降额,例如下面的一个 Murata。

    2. 解决方案我建议添加一个与陶瓷电容器并联的电解电容器,因为电解电容器可以有足够的电容不会降额。 然后、并联的陶瓷电容器可以降低输出端的 ESR、以最大限度地减小 VOUT 纹波。 如果成本是重中之重、则需要通过特定模型对这两种方法进行成本效益分析来做出决定。

    此致、

    亨利