This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:UCD3138A HSFB EVM

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287178/ucd3138a-ucd3138a-hsfb-evm

器件型号:UCD3138A

嘿、Ian、

请您分享 HSFB 固件的相关应用手册,以便获得

  • 更深入地了解如何为 HSFB 编写 CPCC 模块的固件。
  • 知道如何为 IRQ、FIQ 和软件中断从头开始编写中断服务例程、尤其是对于 UCD3138A。
  • 并行同步两个 HSFB EVM、为它们供电、实施 CBC 故障和整个设置的硬件配置。

谢谢。

阿马尔蒂亚·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amartya:

    很高兴见到您、我是 UCD 团队的固件工程师。

    很抱歉通知您、Ian 已从 TI 退休。

    UCD 团队没有可满足您要求的此类应用手册。

    Q1:CPCC 模块在 HSFB 下不起作用。

    Q2:您可以按照 HFSB 演示代码进行中断例程设计。

    Q3: 这一代 UCD 器件不支持并行的两个 HSFB 模块功能。

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于并行操作的一个注解。 您仍然可以将它们与电流共享并行、但很难同步开关 频率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    实际上、我们正在尝试使用 DPWM PRD INT 通过标准中断(IRQ)生成中断。 将固件下载到芯片时、FUSION GUI 不会进入编程模式。 我已经把我的初始化分享给大家了。 您能帮助我们调试这个问题吗?

    void init_interrupt (void)
    {
    Dpwm0Regs.DPWMINT.bit.PRD_INT_EN =1;
    disable_interrupt();
    WRIMT_REQMASK (CIMINT_ALL_DPWM0);//DPWM0中断(第16个周期结束)(int-priority29)
    enable_interrupt();

    #pragma 中断(standard_interrupt、IRQ)
    void standard_interrupt (void)
    {
    如果(FeCtrl0Regs.EADCVALUE.bit.ERROR_VALUE < min_value)
    {
    MIN_VALUE = FeCtrl0Regs.EADCVALUE.bit.ERROR_VALUE;

    否则为(FeCtrl0Regs.EADCVALUE.bit.ERROR_VALUE > max_value)
    {
    Max_value = FeCtrl0Regs.EADCVALUE.bit.ERROR_VALUE;

    Dpwm0Regs.DPWMINT.bit.PRD_INT_EN =1;//清除标志

    我们在 main ()程序中调用 init_interrupt 函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 DPWM 周期?

    如果  Dpwm0Regs.DPWMINT.bit.PRD_INT_EN =0、您是否可以进入编程模式?

    谢谢。
    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    DPWM 周期是65微秒, 我们能够进入编程模式,我们面临的问题是,如何将 error_value, signed 9位)更新为变量(int 16) 上面的固件中提到的哪个是 min_value 和 max_value、以及它们在中断服务例程中的位置/如何将它们放在何处? 固件上载后、值/变量似乎没有更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在使用 STANDARD_INTERRUPT (void)。 该中断是从 TImer16定义的、而不是从 DPWM 周期中断定义的。 确保计时器中断标志被清除。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sean 的回复。问题现已解决。