This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:PSE 和 PD 器件

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2379, TPS23751, TPS23756, TPS23755, TPS23861, TPS23881, TPS23882, TPS2378, TPS23730, TPS23731, TPS23734, TPS23752, TPS23753A, TPS23754, TPS23754-1, TPS23758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290369/tps23881-pse-and-pd-device

器件型号:TPS23881
主题中讨论的其他器件:TPS23861TPS23882TPS2378、TPS2379、 TPS23730TPS23731TPS23734、TPS23751、 TPS23752TPS23753ATPS23754TPS23754-1、TPS23756 、TPS23755、 TPS23758

大家好、

我的客户正在寻找适用于 PSE 和 PD 的器件。

如果我们有 excel 文件、您能帮忙吗?或者您能帮我们填下表吗?

谢谢。

布赖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 大脑

    感谢您的联系。 我们将在2-5个工作日内回复您。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    期待您的回复。

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,大脑,

    DC/DC 意味着 DC/DC 控制器还是整个 DC/DC 转换器? 如果您能告诉我们您的要求、如额定功率、 带或不带适配器、睡眠模式... 我们将努力为您寻找合适的部件。  

    目前 TI PSE 没有集成 FET 或直流/直流转换器:TPS23881/TPS23882支持 BT/AT/AF。  TPS23861支持 AT/AF。

    当前 TI PD 具有可调开关频率、可覆盖> 300kHz 和< 300kHz。 以下是一些常见器件。   

    PD

    标准

    额定功率

    结构

    说明

    TPS2373-3

    蓝牙

    51瓦

    PD

    具有高级 启动 VCC

    TPS2373-4。

    蓝牙

    71.3W

    PD

    具有高级 启动 VCC

    TPS2372-3

    蓝牙

    51瓦

    PD

    带 Autoclass

    TPS2372-4

    蓝牙

    71.3W

    PD

    带 Autoclass

    TPS2378

    25.5W

    PD

    适配器优先级

    TPS2379

    25.5W

    PD

    外部热插拔

    TPS23730

    蓝牙

    51瓦

    PD + DC/DC CTL

    高度集成

    TPS23731

    蓝牙

    25.5W

    PD + DC/DC CTL

    高度集成、仅反激式

    TPS23734

    蓝牙

    25.5W

    PD + DC/DC CTL

    高度集成

    TPS23751

    25.5W

    PD + DC/DC CTL

    可变 fsw

    TPS23752

    25.5W

    PD + DC/DC CTL

    睡眠模式、变量 fsw

    TPS23753A

    13瓦

    PD + DC/DC CTL

    通用

    TPS23754

    25.5W

    PD + DC/DC CTL

    高度集成的15V VCC ST

    TPS23754-1

    25.5W

    PD + DC/DC CTL

    高度集成的15V VCC ST

    TPS23756

    25.5W

    PD + DC/DC CTL

    高度集成的9V VCC ST

    TPS23755

    13瓦

    PD + DC/DC CTL + PRI FET

    12V 内部输出 FET

    TPS23758

    13瓦

    PD + DC/DC CTL + PRI FET

    5V 输出、内部 FET

    此致、

    帝昂