This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2014H:需要30V 镍氢电池电量监测计

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ2014H, BQ2060A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290929/bq2014h-30v-nimh-battery-gauge-required

器件型号:BQ2014H
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100、、、 BQ2060A

我们需要一个简单的30V (20节)镍氢电池电量监测计来显示当前充电状态、使用4或5个 LED

我曾研究过 BQ34Z100、但对于我们的需求而言、它看起来太过复杂、bq2014H 是更合适的替代器件还是其他器件?

监测计是否必须始终与电池保持连接、或者监测计是否可以保留在设备中并监控插入的任何电池?

我刚才介绍过 bq2060A 是候选器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、BQ2060A 可替代产品。

    请查看所有支持镍氢电池的监测计 纹波。  您可以筛选您感兴趣的单元格数量。  

    此致、
    何塞·库索