This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:禁用和启用 i2c 上的 PDO

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289578/tps65988-disable-and-enable-pdo-over-i2c

器件型号:TPS65988

您好、TI 支持团队、

是否可以通过 i2c 更改或禁用并重新启用 PDO?  我无法在器件上使用 GPIO 来执行此操作、这些 GPIO 也无法再路由回主机处理器。  我使用配置文件9V、1A 重新刷写了 TPS65988、该操作非常好、但重新刷写现场所有芯片是不切实际的、因为延迟、我肯定无法这样做来解决我的问题。  简而言之、我们的电路板上有大量耗电的器件、进入电路板的电源正在接近电子保险丝的断开阈值。  在我们采取另外一个使我们超过限值的措施之前、我想有选择性地限制某些充电端口以减少进入电路板的总功率。  客户不希望将充电器保持在复位状态-他们更喜欢连接到电路板的器件继续"无缝"充电的想法。  如果我可以将9V PDO 电流从3A 更改为1A、或者如果我可以告诉 TPS65988从9V/3A 变回5V/3A、这两个选项中的任何一个都可能很完美。  这种更改需要通过 i2c 进行。  通过 i2c 发送更改后、我可以切换 HRESET 或发出 Gaid 或 GAID。

谢谢。

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    要更改广播的供电方能力、您需要写入寄存器0x32 (TX 供电方能力)并更改特定 PDO 的广播最大电流(即 PDO2广播9V/3A)。  

    每个 TXSourcePDOx (32位)都根据 USB-USB PD 规范进行解码、详细信息请参阅以下内容:

    将峰值电流字段重新配置为所需值(即从3A 重新配置为1A)后、主机将需要发送4CC 命令'SSrC'(PD 发送供电方能力)、这将强制 TPS65988重新发送其供电方能力(已更新)并重新启动 PD 协商。  

    有关如何发送4CC 命令的更多详细信息、请参阅《主机接口技术参考手册》的第117页 、链接如下:https://www.ti.com/lit/ug/slvubh2b/slvubh2b.pdf?ts = 1699393249844&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS65988 

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢雷蒙德。  我们正在努力实现这一点、如果有任何问题、我们会回复给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    没问题、如果需要澄清、请告诉我。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林