This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H4003-SEP:超出最大电压输入时的器件行为

Guru**** 1144220 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H4003-SEP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290942/tps7h4003-sep-device-behavior-beyond-maximum-voltage-input

器件型号:TPS7H4003-SEP

您好!

我想知道在输入电压永久达到10V 时 TPS7H4003-SEP 的行为。 输出是否会与输入电平发生短路?

此致、提前感谢您的支持。

Raúl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Raúl

    10V 远远超过 7V 额定最大输入电压、因此可能发生某种形式的永久损坏。

    由于这超出了器件的额定和测试电压范围、我无法确切地说此类故障可能采取哪种形式。  

    谢谢。

    莎拉