This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:NTC 管理

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290652/bq25120a-ntc-management

器件型号:BQ25120A

尊敬的先生或女士:

我们目前使用 BQ25120A 来管理电池的充电。 为了正确实现、我们希望在电池温度低于或高于特定电压时减少充电。

我们使用数据表中给出的公式来计算 R (Hi)和 R (Lo)。 当我们定义了0°C 的最低温度和40°C 的最高温度时、该方法效果很好。 但我们想要设置10°C 的最低温度。 在这种情况下、R (LO)的值变为负值。

你有什么解释吗?

祝您度过美好的一天!

此致、

William。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    根据 NTC 电阻和 Beta 值、可能无法进行某些配置。 您的 NTC 的电阻值(25°C 时)和 Beta 值是多少?

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    感谢您的反馈。

    我明白、我们在25°C 处的电阻值为10k Ω、β 等于3435。

    祝您度过美好的一天!

    威廉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    根据提供的 NTC 特性、将无法实现40°C 的最高温度和10°C 的最低温度。 即使具有外部补偿、对于 NTC 功能的曲率而言、这也太窄了。 为了达到该范围、需要选择 β 值更高的 NTC。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳