This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62810-Q1:内置放电功能

Guru**** 1472385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285900/tps62810-q1-built-in-discharge-function

器件型号:TPS62810-Q1

您好、TI Flores:

我在查看数据表后发现 TOS6381x 系列具有内置的去充电功能、我想问这个功能如何帮助 POL? (时间序列除外)

是否可防止 MOSFET 被烧断?

数据表说明了关闭时、Vout 必须尽快接近0V。

您能提供完整的解释吗?

此外、对于 没有此功能的 POL、是否建议放置外部放电原理图?

感谢您的分享。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    错字。 TPS6281x 系列。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它不用于保护 FET。 它旨在根据负载终端要求更快地关闭输出电压。

    您可以选择具有/不具有此功能和正确器件型号的器件。 您可以计算内部电阻器值为50Ohm 的放电时间。  

    您的应用是否需要更快的放电速度?  

    谢谢。

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将结束线程。 如果您需要进一步的帮助、请随时打开新问题。

    谢谢。

    Tanvee