请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62810-Q1 您好、TI Flores:
我在查看数据表后发现 TOS6381x 系列具有内置的去充电功能、我想问这个功能如何帮助 POL? (时间序列除外)
是否可防止 MOSFET 被烧断?
数据表说明了关闭时、Vout 必须尽快接近0V。
您能提供完整的解释吗?
此外、对于 没有此功能的 POL、是否建议放置外部放电原理图?
感谢您的分享。