This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:器件无法通过不良源极认证

Guru**** 2391335 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283492/bq25886-device-cannot-pass-poor-source-qualification

器件型号:BQ25886

您好、先生/女士:

我们正在使用 BQ25886测试源代码资质审核。

但当电池电压低于3.8V 且输入源为5V/0.5A 时。

~电压会下降并低于3.8V、输入灌电流约为700 μ A 800mA。  

此时、BQ25886无法进入充电阶段、STAT 引脚会闪烁。

当电池电压超过3.8V 时、输入电压和电流波形将变成下图。

此时 BQ25886正常进入充电阶段。

我们的原理图如下所示、在本测试中、VSYS 没有负载。

请告知我们为什么灌电流超过30mA (数据表中的 Ipoorsrc 典型值为30mA)?

如何改善评分较差的放射源检定通过率?

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们已经查看了原理图并有几条建议:

    1.) BTST 引脚-- C4是10uF,这是一个较大的建议值47nF。  这可能会导致启动问题。

    2.) SYS 引脚-- C5是10uF,建议值是2 X 22uF,更值得使用。

    3.) REGN 引脚-- C6为10uF,建议值为4.7 uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill:

    抱歉、我们按照您的建议操作、但这在这个问题上没有任何用处。

    我们仍有以下问题。

    期待您的反馈。

    非常感谢。

     

    ~源鉴定测试时、输入电流负载为何高于15 μ A 30mA? 测量时通过的负载可达到750mA。

    2.在测试糟糕的电源鉴定时、输入电流负载为何不受 ILIM 控制? 我们的电路设置为500mA、负载为什么达到750mA?

    3.在测试电源鉴定不佳时、输入电流负载为何与电池 SOC 有关?

    4.在测试糟糕的电源鉴定时、为什么电池电压较高时输入电流负载无法达到750mA?

    5.您能否在 EVM 上试用一下、并为我们更新测试结果? 只需找到一台较旧的 PC 并使用其 USB 端口、我们发现 IPOORSRC 负载明显高于15~30mA。  

    6.是否有办法跳过"差源"资格? 或者如何增加不良电源认证的成功几率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    在实验室中处理此问题时、将尝试更新 COB 10月25日达拉斯时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    要检查的几件事:

    1.) 不良电源应该是在施加 VBUS 大约160ms 后的30ms 脉冲、电流将大约为15mA。

    2.) 检查 REGN 电压、如果电源故障、它将不会打开。

    3.) 此外、穷源将以2秒的间隔尝试7次、然后关闭(HIZ 模式)

    正常启动的示波器捕获和放大不良源脉冲。

    故障状况的示波器捕获、7个脉冲、然后关断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill:

    请参阅本视频、我们找到了一个不良源、并在这些源上使用了 EVM。

    我们发现 EVM 使 LED 闪烁、这种行为很像我们遇到的问题。  

    您会告诉我们您想要查看哪些积分吗?

    请为我们提供一份列表、我们将逐步解决此问题。

    期待您的反馈。

    非常感谢。

    e2e.ti.com/.../20231026_5F00_153125.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否尝试使用额定电压为5V 3A 的电源、看看是否可以充电?

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好:

    当然、使用 EVM 能够正常工作的5V/3A。

    但问题是、在 EVM 或我们的产品上使用5V/0.5A 电源时、我们无法通过不良电源认证处理。

    我们需要了解使用5V/0.5A 电源时的测试结果。  

    示波器捕获正常启动和放大不良源脉冲。

    此图是否支持5V/0.5A 电源?

    期待您的反馈。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    使用5V/0.5A 电源时、我们看不到 STAT 闪烁 LED 级、请参阅下面使用7.2V BAT 仿真器的启动。

    降低电池电压后、电压为3.8V、与之类似:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    根据您的实验结果、您的 VBUS 电压在电流负载下没有表现出明显的压降。 这是一个理想的电源。 但是、用户的 USB 接口无法提供足够的功率、这将导致结果显示在随附的图像中。

    Pic2显示、当充电电流过高时、电源无法维持这一电流、此时会触发 IC 的保护或复位机制。

    您对权变措施有什么想法吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试复制您的测试设置。

    示波器捕获是客户适配器还是电源?

    在 BQ25886上检查您的测试条件:

    更新--任何与出厂设置不同的跳线?--我使用视频中的跳线设置进行额外测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我怀疑器件可能会在3.3V 时进入 UVLO 并复位。  您能否通过更宽的示波器捕获来显示输入电压何时下降以及上电多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    左侧 pic 是单次触发器、右侧 pic 是连续捕获、

    我们注意到、周期为220ms

    电池具有 100mΩ 的超低内部电阻

    这意味着、如果 IC 太长 并且电流检测不会获得快速响应、

    VBUS 可能无法维持功耗、因此开始下降。 电池仿真器可能看不到这种情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John

    我正在使用较低的输入电压进行测试、并复制了客户看到的200毫秒脉冲条件。 尝试更好地理解问题并寻找可能的解决方案。

    客户是否可以选择使用电流更高的适配器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的努力。 用更强的电流替换适配器可以消除这种现象。 但是、它可能不是最佳解决方案、因为它可能导致计算机方面的用户丢失。 在这种情况下、通过 USB 同时充电和传输是 TI 的一项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John

    您可以在 V-bus 上使用33uF 或47uF 电容器进行测试吗?

    这是在实验室中对我的测试进行的操作。  将减少总线压降。 这可能不是实际的解决方案、而是一个测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    感谢您的建议。 将电容器放大到超过100uF 是否会影响糟糕的源鉴定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John

    是的、100uF 也应该可以。

    我一直在研究如何防止导致问题的过载和电压下降--但在这一点上没有任何运气。