This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5168FEVM:如何测量 EVM 中的 FB 波形

Guru**** 2782605 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5168FEVM, LM5168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286205/lm5168fevm-how-to-measure-the-fb-waveform-in-evm

器件型号:LM5168FEVM
主题中讨论的其他器件: LM5168

大家好、我想知道如何在 LM5168FEVM 中测量 FB 波形。

我曾尝试将示波器与隔离式电压探头和万用表一同使用过、 但这两种方法将影响 LM5168的 COT 控制。

如何在不影响 LM5168正常运行的情况下测量 FB 波形?

此致

陈义山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan:

    如果使用 LM5168EVM、则可使用 普通电压探头来测试波形。  FB 更容易受到干扰、因此您可以使用这两个测试点之间的最小环路进行测试。  

    正常情况下、其波形如下图所示。  不过、如果有干扰、波形可能会发生变化。  但我们之前已经在 EVM 上测量过它、这不会影响正常工作。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    非常感谢。

    我已经成功测量了 FB 节点中的电压。 振铃将在 MOSFET 转换时间内出现、这是否正常?

    此外、我还测量了输出电压纹波。 大约为300mV、对吗? 我无法在数据表的9-13中获得波形。 导致这种情况的原因是什么、我该如何改进?  

     

    蓝色的是 FB 波形。 黄色的表示输出电压。

    此致

    陈义山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan:

    FB 更容易受到干扰、应通过外部测试引入振铃。 对于下面的波形、也许您需要使用电压探头的最小回路进行测试。 否则会产生很大的噪声。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    感谢你的帮助。 我感到困惑、因为我通过接地引脚使用最小环路对其进行了测试。  

    您知道是否有其他一些原因会导致此问题?

    此致、

    陈义山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否对您的测试方法有所了解?  同时、请在图中标记测试点。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然

    我已经用接地弹簧测试了这三点、输出电压没有变化。 它类似于:

    此致、

    陈义山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan:

    测试方法正常。 测试时的负载是多少? 是轻  负载还是重负载? 数据表中的波形低于0.2A 输出。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    负载恰好为0.2A。

    顺便说一下,示波器的带宽是20Mhz , 我们需要做的任何其他行动,以确保示波器中的正确测量?

    客户将需要确切地知道电压纹波的振幅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将 Vo_ripple 留到我们的 LM5168EVM 上。 结果正常。 I 在 Vin=24V、Vo=10V、Io=0.2A 时测试。 我还使用最小的环路来测试 vo1_ripple。  从您给我的描述来看、测试方法没有什么问题。 也许您需要与客户确认。  数据表中给出的值是正确的。 谢谢。

     

     奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    非常感谢您的支持。 我们无法测量实际电压纹波和 FB 电压的原因是探头设置和 EMI。

    此致、

    陈义山