This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5169-Q1:LM5169

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288906/lm5169-q1-lm5169

器件型号:LM5169-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5169

您好

在  LM5169数据表中给出的典型 Fly-Buck 转换器应用电路中、我们是否可以得到 VOUT1 = 5V 且 VOUT2 = 12V。 我们需要选择的变压器器件。

另外、如果您有任何有关这方面的 Excel 工作表、请分享、这在我们的仿真过程中会很有用。

我们还可以获得 VOUT1和 VOUT2处的0.65A、或将输出电流划分为 VOUT1和 VOUT2。

蒂纳克斯

哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!  

    感谢您的提问。 您的输入和输出负载条件是什么? 这些将帮助我们更好地为您的应用评估合适的元件。 此外、 LM5169数据表的数据表从第17页开始、提供了为该器件设计 Fly-Buck 电路的全面分步过程。  

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    以下是我们的要求

    输入电压= 120VMax

    Vout1 = 5V、0.65A

    Vout2 = 12V/0.65A

    谢谢

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!  

    抱歉、我还需要您的开关频率。 此外、输出的输出电流将受数据表第18页中的公式11的限制。  

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    开关频率为500kHz

    谢谢

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    我明天会把我发现的信息发送给你。 与此同时、如果您想获得更快的结果、可以查看 LM5169产品说明书以了解分步过程。

    感谢您的耐心等待、

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    使用数据表公式计算值会产生无效结果。 您可以使用这些资源来评估此部件的可能配置。

    Fly Buck 设计

    匝数比

    此外、就 Excel 计算器而言、我发现其他器件 Flybuck 的公式也适用于该器件。 您可以使用此 Excel 计算器 帮助确定变压器配置。  

    谢谢!

    约书亚奥地利