请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD90120A 主题中讨论的其他器件:UCD90120
我正在尝试修改现有的 Fusion Digital Power 设计器项目(器件是 UCD90120)。 器件未连接、因此我处于离线模式。
一切似乎都可以正常工作、除了每次我删除 GPI 时、都会出现致命程序错误并且 GUI 崩溃。 即使我添加了新的 GPI 并立即将其删除、也会发生这种情况。 我可以删除 GPO 而不会出任何问题。 有什么办法避免这个问题吗?
提前感谢