This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:220VAC 输入60V 50A 输出设计

Guru**** 2813095 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288491/ucc28951-220vac-input-60v-50a-output-design

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件: PMP8740

您好、

客户正在寻找 TI 针对3kW ACDC 的解决方案。 输出通常为60V 30A、UCC28951是否适合? 您是否有推荐的英雄解决方案?

谢谢。

乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该设计看起来是60V *30A = 1.8kW。

    以下链接将为您提供 2kW 交流/直流电池充电器参考设计。   输出电压为32V;不过、您可以将其用作设计过程的起点。

    https://www.ti.com/tool/PMP8740

    该设计是您开始使用该设计的基础。  您必须修改变压器匝数比并选择具有更高输出电压额定值的输出整流器和电容器。  下面将为您提供应用手册、说明使用 UCC28951进行移相全桥的分步设计过程。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    以下链接将为您带来一个查看 PMP8740设计的链接。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slup348

    我相信 PMP8740和这两个应用手册将有助于您为终端应用设计电源的设计过程。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的建议、但我们正在寻找60V 50A (3kW)解决方案。 您能帮助我们推荐一个基于相移拓扑的最佳拟合解决方案吗?

    非常感谢!

    乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    谢谢、也请通过询问 SEM PDS 团队来帮助加快进度、非常感谢! 客户本周需要一个答案。

    乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、您好!

    如果您正在寻找 PDS 或 SEM 设计、则需要直接与这些团队合作。  我已将此帖子分配给 PDS 团队的一位工程师。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的回复。 我还将使用 SEM 进行检查。 但关键在于产品线、推荐或常用的是哪款器件适用于此类3kW 模拟控制式 ACDC? 谢谢

    乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们提供基于 C2000的 PSFB 设计: https://www.ti.com/tool/PMP22951

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    感谢您的回复! 我知道我们在数字控制中可以做这样的用例、并且以前向客户推荐过。 但由于其在数字电源方面的经验有限、目前客户更喜欢模拟控制。 在理论上、UCC28951在此类用例中是否可行?

    非常感谢!

    乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、的确可以使用模拟控制来设计一个3kW PSFB 转换器。

    如果它是您的首款 PSFB 转换器、请尝试选用 TI 经过验证的设计、因为这并非易事。